结果:找到"语音芯片 氛围灯语音识别芯片",相关内容1000条
- NRK10语音控制芯片在智能车载空气净化器上的应用方案
- 在繁忙的现代生活中,驾驶者往往需要在驾驶过程中应对各种复杂的路况,双手和视线往往无法同时兼顾车内环境的调节。此时,智能车载空气净化器语音控制芯片便显得尤为重要。它采用先进的语音识别技术,能够准确识别驾驶者的语音指令,并实时调整空气净化器的工作状态,如开关机、调整风速、切换模式等。这款芯片不仅具备高效的语音识别能力,还拥有出色的稳定性和抗干扰性。即使在嘈杂的车内环境中,它也能准确捕捉到驾驶者的指令,确保操作的准确性和及时性。同时,它还能与车载系统进行无缝对接,实现与其他车载设备的互联互通,为驾驶者提供更加智能、便捷的驾驶体验。此外,智能车载空气净化器语音控制芯片还具备丰富的扩展功能。通过不断更...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2024-05-29 13:56:00
- NV040D语音芯片在扫码盒子上的应用:革新支付体验的新力量
- 在移动支付日益普及的今天,扫码盒子作为线下收款的重要终端设备,以其便捷性和高效性受到广大商户的青睐。而NV040D语音芯片的应用,更是为扫码盒子带来了前所未有的新体验。那么,NV040D语音芯片究竟是什么?它在扫码盒子上又有哪些优势?以及它具体能为我们带来哪些便利呢?接下来,就让我们一起了解一下吧!首先,让我们来认识一下NV040D语音芯片。NV040D是一款高性能的OTP语音芯片,以其丰富的IO口、内置MCU以及强大的定制能力而著称。它支持223段语音内容,音质清晰优美,且具备高采样率和高音量控制能力。同时,其SOP8封装体积小、电路简单,使得它在各种设备中的应用变得十分灵活和方便。那么,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2024-05-08 15:38:00
- 语音识别芯片在灯光音响在的应用
- 灯光音响是舞台美术造型的手段之一。随着现代舞台表演艺术形式的发展,除了表演者自身的表演之外,舞台音响和灯光所发挥的作用也是非常重要的。舞台音响和灯光的变化是随着表演的内容和环境的变化而改变和制定的,将舞台所要表达的气氛烘托出来并展现给观众,强化观众对于舞台表演的感受,把多种效果表现到。在舞台的表达效果中,灯光和舞台会进行不间断地切换,在一定的情节中和观众的情绪融为一体。随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,智能语音灯光音响不仅可以帮助人们舒缓心情,还是人机交互信息载体,本文介绍的是智能语音灯光音响是如何可以通过语音喊话控制灯光、音响的状态变化?智能语音灯光音响是置入...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 灯光音响语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-09 17:49:00
- 语音芯片助力氛围灯控制器智能化!
- 车内照明作为点亮汽车内饰的重要元素和设计,近年来越来越受到主机厂和消费者的关注。对于主机厂,车内氛围灯不单是营造车内氛围、体现个性的装饰,更是品牌识别度的一大体现。对消费者而言,他们希望在车内获得舒适度、科技和多元空间的体验感,而氛围灯正好可以满足不同环境的各种感官需求。而氛围灯语音控制器可以进行人机对话,氛围灯控制器驱动特定部位闪烁对应语音。能够语音控制氛围灯从车辆前部往后进行设定颜色的运行效果。普通的氛围灯控制器主要是通过遥控器来控制氛围灯开关,没有办法实现语音声控,而使用智能语音氛围灯控制器,您只需要喊话控制着车载氛围灯开关,不用使用遥控器。氛围灯控制器厂家优选九芯电子的低成本NRK3...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 氛围灯语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-25 17:05:00
- 语音识别芯片助力空调智能化!
- 空调的使用效果很全面,不管是在炎热的夏天,还是寒冷的冬天,空调的使用都能够满足我们的要求。空调是能够为我们的室内进行温度调控的,因为不管是过冷还是过热的室内温度,我们都会觉得不舒服的,身体感觉不舒服的话,那么我们的心情肯定就不会好的哪里去的,为了我们能够有一个好的心情去工作与生活,空调成为了我们生活中的必要的家电产品。然而,随着智能化浪潮的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,生产厂家为提升用户体验,通过创新提升产品竞争力而面临着智能空调的电路越来越复杂,需求的元器件越来越多,以实现多样化的各种功能(定时、声控、睡眠唤醒训练等),在产品综合BOM成本...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-09 13:47:00
- 语音识别芯片在智能语音灯的应用
- 灯具是人们生活和工作中不可或缺的照明工具,随着生活水平的不断提高,人们对灯具提出了越来越高的要求,智能灯具应运而生。目前人们可以在市场上找到许多具有智能语音控制功能的灯具。智能语音灯具区别于传统的可以用语音控制的灯。智能语音灯再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过语音识别芯片可以控制语音指令,来控制灯的状态。而灯具实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在灯具上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-08 16:15:00
- 智能家居全屋灯具语音识别芯片选型!
- 随着科技的发展和生活质量的提高,对于美好的居家生活,我们有了更多选择。智能产品已然成为一种潮流,各种各样的智能家电进入我们的生活,智能灯也不例外。智能灯具是智能家居中重要组成部分,智能语音灯,更是给生活带来便利和舒适。传统的灯具只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多灯具厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以实现人工智能交互的智能语音灯。智能语音灯是区别于传统的可以用语音控制的灯。再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过芯片可以控制语音指令,来控制灯的状...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-07 11:48:00
- 语音识别芯片在智能晾衣架上的应用
- 对于经常做家务的人来说,洗衣服晾衣服是个体力活。传统的晾衣架要么是固定的高度,挂衣服拿衣服非常不方便,即便是升降的晾衣架,也要人手动操作,无疑增加了主妇的工作量。而语音控制的智能升降晾衣架完全解决了这一问题,通过智能化的操作方式,让你可以很轻松的晾衣服、取衣服,不需要花费大量的时间在上面,并且提供的烘干功能,可以帮助你在阴天晾晒衣服,非常的方便省心。那么智能升降晾衣架为什么可以语音控制呢?很多晾衣架厂家都在晾衣机内置入强大的NRK220X离线智能语音芯片,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的晾衣架无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备,只需要依靠简单的语音指令,就能轻松操控晾衣机,彻底解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-25 17:12:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- 智能语音电饭煲为什么可以语音控制?
- 目前在电饭煲领域,大部分产品是传统的使用操作面板的电饭煲,因语音控制的便利性,有一部分厂商已经开始尝试设计开发语音控制的电饭煲,这些电饭煲利用语音控制可以方便的操作,并给人们的生活带来便利。智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片;语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-19 14:46:00
返回